This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:是否可以进行双极输入测量?

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08, ADS125H02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108984/ads1261-is-bipolar-input-measurement-possible-or-not

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS125H02

我已经尝试了解了双极输入测量中的 ADS1261B 性能。 我们的支持人员告诉我们、使用外部5V 基准应该能够实现几乎±5V 的输入范围。

如果 AVss 最大为-3V、那么±5V 输入是如何实现的?

如果我们使用 AVDD 至 AVSS 的电压为5V、然后将 DGND 连接到+25V、那么如何仍然可以获得大约±25V 的输入?

以下是我们从 TI 收到的消息:
"您好、Joonas、 我快速查看了数据表、想问您几个问题。  如果您使用的是模拟 Vcc 基准电压为5V 而不是2.5V (并使用外部 电压基准来驱动 Vcc),则可以将输入范围更改为接近+-5V ,但 PGA 会限制您可以实际实现的目标,  但可以通过绕过 PGA 来扩展该范围。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joonas、

    我想我们首先需要澄清双极输入测量的含义:您是否正在寻找支持相对于接地负电压(绝对双极)的 ADC? 或者、您是否正在寻找一个可相对于一个模拟输入(差分双极)支持正负输入电压的 ADC? ADS1261 (和许多其他 Δ-Σ ADC)支持差分双极、而绝对双极需要双极性电源。

    为了帮助解释差异、我在一段时间前创建了这个常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048636/faq-can-my-adc-measure-negative-voltages?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    请查看这些信息、并告诉我这些信息是否能解答您的问题。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的快速回复。 您发布的常见问题解答对问题进行了良好的澄清。 我们需要测量具有真正负电压的 ADC。 ´s、它的绝对双极性、并且某些信号是单端信号。 总之、我们需要寻找另一种 ADC 模型。 当有传感器电源(IDAC)和集成 PGA 时、ADS124S08似乎是一个不错的选择。 对于许多组件来说、可用性当然也是最大的挑战、例如这方面的问题。 我已经尝试浏览 TI 页面以获得最佳 ADC 匹配、但仍在努力解决所有这些选项。 可能 ADS124S08将帮助我们从产品系列中寻找其他类似产品。 在 ADS124S08为±2、5V 时是否有任何具有±5V 输入的 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joonas、

    ADS125H02可能是您的另一个选择。 ADS125H02可使用 ±18V 电源直接支持±15V 输入。  在功能集(IDAC、PGA 等)、性能和尺寸方面、ADS125H02与 ADS1261和 ADS124S08也非常相似。

    请查看器件数据表、并告诉我您是否认为该器件适用于您的应用。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    忘记提到通道要求。 6通道是最佳选择、但也是最不需要的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joonas、

    如果 ADS125H02具有更多通道、您是否可以接受? 您是否还会遇到其他使用此特定 ADC 进行设计的难题? 到目前为止、我知道您需要一个具有 PGA、IDAC 且可支持至少±5V 绝对输入电压的24位、6通道(或更多) ADC。

    此外、您是否愿意使用外部多路复用器来增加通道数量? ADS125H02具有可用于控制多路复用器的集成 GPIO、因此您无需从 MCU 引入额外的控制线。

    请告诉我这是否适合您、我可以建议一些多路复用器选项。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们已经了解了我们的要求、并决定首先使用 ADS124S08进行 POC。 采样率似乎足以满足我们的应用需求。 非常感谢您的支持、谢谢!

    -约阿纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Joonas。

    由于此问题似乎已经解决、请针对任何其他问题开始新的主题、我们将为您提供支持

    布莱恩