This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:关于串行 LVDS 接口

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109479/adc3663-about-serial-lvds-interface

器件型号:ADC3663

大家好、

1) 1) SLVDS (串行 LVDS)和 LVDS 是否不同标准?
2) 2)标准是否规定了 Vpp = 700mV 和 VCM = 1.0V?

我无法找到有关 SLVDS 的详细信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    LVDS 可采用串行或并行方式实现。 以下是一个有用的链接、其中介绍了供您参考的信令标准:  

    https://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf?ts=1655237142920&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致、Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢你的答复。

    为什么数据表中的 SLVDS 规格值大于 LVDS 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请允许我在此处添加一些内容。
    为什么数据表中的 SLVDS 规格值与 LVDS 规格不同?

    LVDS:VOD = 350mVpp、VCM = 1.2V
    SLVDS:VOD = 700mVpp、VCM = 1.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi、

    LVDS 只是指信号传输标准。 LVDS 实际上只是指示共模周围的任何低摆幅差分信号-即并非所有 LVDS 基准都必须完全匹配某些设置的 VCM 和输出摆幅指南。  过去、这在行业中更加紧密地联系在一起。 如今、情况不一定如此-任何事情都会发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。