This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:并行使用问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108878/ads1198-use-problem-in-parallel

器件型号:ADS1198

您好!

当引线关闭时、ADS1198主机的 RLDOUT 引脚不输出1.5V、而是输出3V。 波形如下。 此异常将显示无法检测到信号、并且始终提示导联脱落。 当我们修改程序以仅配置寄存器而不响应 DRDY 信号时、RLDOUT 引脚电平正常、约为1.5V。

2.辅助机器 DRDY 不会根据所选的500Hz 采样频率输出、但仅偶尔输出低电平、结果表明无法检测到辅助机器的信号。 当我们用镊子短接起始引脚时、DRDY 可输出正常500Hz 信号。

3、同一程序、相同的硬件发现辅助机器没有2.4V 输出、更换芯片无效。

主机器和辅助机器原理图如下所示:

主从配置寄存器如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     已收到并查看此 TT。   我将在24~48小时内尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     他们是否拥有/使用评估套件/评估板(EVM)?

     在右侧的原理图中、它们是否有任何原因将 AVDD_3V 连接到 RLDIN?

     什么 是 RLDREF_INT 和相关的 RLD_SENSP[n]、RLD_SENSN[n]配置?

      他们选择哪种导联脱落检测方法?  直流电阻器方法、直流电流源方法还是交流导联脱落方法?

      进行此测试时哪个电极关闭? INP 或 INN 或两者?

     2.您是否会解释 辅助 和/或辅助机器是什么意思?  
        当数据准备就绪、由 SCLK 在 DOUT 上随时钟输出时、DRDY 变为低电平。
        客户能否在探测数字信号时提供示波器的一些屏幕截图?
        例如  

    3. 您是否会解释 您的辅助 和/或辅助机器是什么意思?
      此外、客户希望在哪里看到2.4V 输出? 他们看到/测量什么?
      哪些是/PD_REFBUF、VREF_4V、/PD_RLD 和 RLDREF_INT 位设置?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是 CVT。 我将与客户核实问题、谢谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。