This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:PPG 信号反转

Guru**** 2389340 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109595/afe4404-ppg-signal-reversal

器件型号:AFE4404

你(们)好

我正在使用 AFE4404和 nRF52832开发 PPG 测量。

我从手腕上获得 PPG 数据、我有一个问题。

下图是我的数据、从顶部可以看到绿色、红外和红色 PPG

但大多数 PPG 看起来像下面的图片(Google 搜索)

您能告诉我为什么 PPG 数据被逆转?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    您可以通过 从某个固定阈值电平中减去原始数据来对其进行数字反相、然后查看输出是什么样的。 出现奇数 PPG 波形的一个常见原因是 ADC 饱和、因此降低增益和失调电压也可能有所帮助。  

    此致、
    Nick Z