This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:菊花链模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109703/dac8760-daisy-chain-mode

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC8775

您好!
我的客户正在使用菊花链模式、并且在他们的应用中发现了问题。 他认识到 d/s 已更改、菊花链模式已删除。 他已经投入生产、需要菊花链模式、因为他的 MCU 中没有任何剩余引脚。 我看到了此 E2E:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074345/dac8760-questions-about-daisy-chain-of-dac8760?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DAC8760%20daisy#

-要在菊花链模式下实现稳定运行、有什么权变措施? 可能在 MCU 的软件中?
-如果不使用 CRC 和看门狗模式、DAC8760是否运行稳定?
-他是否可以使用替代 DAC8760的替代器件?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、


    对于您的客户、您曾提到他们发现应用程序存在问题。 这些问题是否与您提到的帖子中的问题一致? 这些问题涉及看门狗计时器和 CRC。

    使用菊花链模式的解决方法是使用 MCU 扫描前一修订版数据表的表4和表6中的位模式、然后阻止该特定位模式。 最初、当 SPI 总线上有多个器件时、这被确定为一个问题、其中 DACx760或 DACx750可能错误地接收到一个命令来启用 CRC 或看门狗定时器。 但是、这也可能是菊花链模式的问题。  

    器件可能正在运行、但如果错误启用了 CRC、则可能会丢失与器件的通信。 此外、如果以这种方式启用 CRC、则不能通过标准通信禁用 CRC、并且可能需要进行下电上电。

    DAC8760没有直接替代器件、但 DAC8775在功能上可以很好地替代。 使用四个输出通道和一个内置的直流/直流控制器、这会更加复杂一些。

    同样、我想确保在应用程序中看到问题、您能提供更多有关问题的详细信息吗?


    吴约瑟