This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:400kHz 时的 I2C 问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109558/adc121c021-i2c-problem-at-400-khz

器件型号:ADC121C021

我们将采用 ADC121C021进行新设计、我们很难在400kHz 时通过 I2C 与其进行通信、但100kHz 是可以的。  我想到的第一件事是检查总线波形、但它们看起来不错、上升时间为220ns、远低于300ns 最大值  我们不会得到总线错误、但在读取寄存器时、我们会得到错误的数据。  该 IC 是否异常敏感、或者是否需要以某种方式告知总线为400kHz?  我在数据表中看不到任何指示这一点的东西。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、  

    此器件不是异常敏感、并且此器件的标准和快速模式运行相同。  

    您是否会分享显示错误寄存器读取的示波器截图? 这将有助于确保满足所有时序要求。  

    您是否会更详细地描述错误的寄存器读取?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了这个问题、我报告说这有点时髦:我们使用2.048V 基准电压为 IC 供电、低于2.7V 最小值。  很抱歉浪费了所有人的时间!

    Scott