This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482 LVDS 信息

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109161/dac3482-dac3482-lvds-information

器件型号:DAC3482

您好!

我们使用两个 DAC3482我们 的系统。  我们使用 Xilinx 的 Zynq 系列来控制这些 DAC。  第一个 DAC 的 LVDS 线路连接在组1.8V、第二个 DAC 连接到 LVDS 组2.5V。 第一个 DAC 工作正常。 它通过了 IO 测试模式、没有任何问题。 但第二个 DAC 不起作用。  硬件、数字设计和 SPI 配置完全相同。  我们是否需要应用 LVDS 强度来解决这种情况?  LVDS_25是否会损坏 DAC 的 LVDS 输入?

感谢 TI 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要确保满足 IO 电压电平。 以下是 DAC3482的 IO 规格。

    简要检查 Xilinx 站点的 LVDS25规格显示 Zync 的 LVDS25 IO 规格仍然正常。 请再次检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    PL 块中存在时钟问题。 问题已解决。感谢您的回答。