This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:在 BP-DAC81404EVM 评估卡上使用 DAC81404

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404, DAC61404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109164/dac81404-using-a-dac81404-on-an-bp-dac81404evm-eval-card

器件型号:DAC81404
主题中讨论的其他器件: DAC61404

各位专家:

你好。 在该查询中寻求您的帮助:

我在 BP-DAC81404EVM 评估卡上使用 DAC81404。 当我读回 DEVICEID 寄存器(地址1)时、我得到0xA70、而不是数据表中列出的值0xA60。 这是数据表中的误差吗?

非常感谢。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、这是一个已知问题、我们将其列入我们的列表以进行更新。  

    DAC81404的正确器件 ID 为0x29C (如果您左移2、则为0xA70)。 正确的 DAC61404器件 ID 为0x24C。

    最棒的

    Katlynne Jones