This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:6 LED PPG 的最大采样率

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108226/afe4950-max-sample-rate-for-6-led-ppg

器件型号:AFE4950
主题中讨论的其他器件: AFE4490

您好!

我想使用 AFE4490通过6个 LED 获取 PPG 信号。

有人可以确认我是否可以使用6个 LED 获得1000 SPS 的速率吗?

此致、
Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!  

    我很困惑、为什么您同时引用 AFE4950和 AFE4490? 您是否同时使用了两种 AFE?

    在任何情况下、AFE 的采样率都不取决于 LED 的数量。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉、我将重点介绍 AFE4950。
    我想捕获6000+ SPS。
    使用以上 AFE 是否可以实现此吞吐量?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    由于这是 NDA 限制设备、我们需要离线跟进。 我刚刚给您发送了一封邮件、其中包含了您需要的所有详细信息。  

    此致、
    Nick Z