This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:示例代码

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60504, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106692/dac60504-sample-code

器件型号:DAC60504
主题中讨论的其他器件: LM5175

大家好、团队、

客户是否可以参考 DAC60504的任何示例代码?  

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我们没有示例代码、但器件非常简单、只有12个寄存 器。让我了解客户用例、以便向您发送伪代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbu、

    感谢您的回复。

    用例是通过向升压控制器(例如、LM5175)施加模拟信号来控制输出电压。  

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin do、

    请给我一些时间、我将分享示例伪代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin do、

    很抱歉,延迟响应,在这里找到通用示例代码序列。”

    请注意:根据原理图和应用设置增益、分压器系数。

    广播模式、使用 CS 上升沿更新 DAC

    0x05、0x000A //触发寄存器、应用软件复位并使用异步模式更新 DAC (CS 上升沿)

    0x05、0x0000 //触发寄存器、清除软件寄存器

    0x02、0xFF00 // SYNN 寄存器、 禁用返修转换和 LDAC 触发器- CS 上升沿上的 DAC 更新

    0x03、0x0000 //配置寄存器、禁用所有 DAC 通道的断电、启用内部基准、启用 SDO

    0x04、0x000F //选择增益缓冲器 X2 和2的内部分频因子

    0x06、0xYYYX // 所有 DAC 的板播 DAC:{DATA[11:0]、x、x、x、x}、 DAC 代码  

     

    正常模式、使用 CS 上升沿更新 DAC

    0x05、0x000A //触发寄存器、应用软件复位并使用异步模式更新 DAC (CS 上升沿)

    0x05、0x0000 //触发寄存器、清除软件寄存器

    0x02、0xF000 // SYNN 寄存器、 启用返修转换和禁用 LDAC 触发器- CS 上升沿上的 DAC 更新

    0x03、0x0000 //配置寄存器、禁用所有 DAC 通道的断电、启用内部基准、启用 SDO

    0x04、0x000F //选择增益缓冲器 X2 和2的内部分频因子

    0x07、0xYYYX //所有 DAC 的 DAC ch0:{DATA[11:0]、x、x、x、x}、 DAC 代码  

    0x08、0xYYYX // 所有 DAC 的 DAC CH1:{DATA[11:0]、x、x、x、x}、 DAC 代码

    0x09、0xYYYX // 所有 DAC 的 DAC CH2:{DATA[11:0]、x、x、x、x}、 DAC 代码

    0x0A、0xYYYX // 所有 DAC 的 DAC ch3:{ DATA[11:0]、x、x、x、x}、 DAC 代码   

    0x05、0x0010 //应用 LDAC 同步以同时更新所有数据

    此致

    安布 M