This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109060/afe4300-issue

器件型号:AFE4300

您好!

实际上、我们希望在体重秤和生物阻抗测量中使用 AFE。 我们在校准电阻器步骤中遇到了一些问题。

目前、我们有4个校准电阻器、我们选择(通过寄存器)在电路中放置哪一个。 这很复杂、因为电阻 器是并联的、所以电阻器的值不是我们知道的值。 因此、我们移除了2个电阻器:R87和 R88、仅具有 R86和 R89。 此外、我们将0r 跳线 R105、107、111和113替换为100nF 电容器、因为它们位于主电路上、但不是校准电路上。
10kR 对于 AFE 来说过高、因此我们使用200R 和750R 进行校准。 为了检查线性度、我们在主电路上添加了一个介于470R 和604R 之间的电阻器。 每个测量值为:我们测量校准电阻器、测量实际电阻器、并检查线性度。
问题是:我们没有线性。 无论我们放置的电阻器的值是多少、R89始终是超高的、如饱和。  
请找到 AFE4300提供的原理图和值。
您能否使用固件初始化、校准和计算生物阻抗?
我已经阅读了不同的文档。  
您能否共享有关 AFE4300评估套件的所有文档?
非常感谢
纪尧姆

 e2e.ti.com/.../AFE4300_5F00_Function.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、  

    欢迎来到 E2E 设计论坛。  

    我们需要将此对话移至离线状态、因为此器件处于 NDA 状态。 我刚刚给您发送了一封电子邮件。  

    此致、
    Nick Z