This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8904B:单端输入?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADS8904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109153/ads8904b-single-ended-input

器件型号:ADS8904B
主题中讨论的其他器件:ADS8881

您好!

我只想确认,在 AINM 输入连接到固定直流电压时,*不*可以使用单端信号驱动 AINP 输入。 我认为这种方法可用于伪差分输入、但我的理解是 ADS8940B 具有全差分输入。 因此、必须始终满足(VAINP + VAINM)/2 = VREF/2的共模电压要求、如果 AINM 或 AINP 保持 在固定 直流电压、则无法满足该要求。 我的理解是否正确?

此致、
James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    是的、您的理解是正确的。  如果将 ADS8904B 驱动为单端输入(VAINM=0V)或伪差动输入(VAINM=Vref/2)、ADC 仍将正常工作、但性能将低于通用12b ADC。  您可以使用全差动放大器将单端输入转换为全差动输入(数据表中的图111)、也可以使用不同的 ADC、例如 ADS8881、该 ADC 可被驱动为全差动、伪差动或单端输入、并且仍然保持18b 级别的性能。

    很清楚、共模电压要求允许一些变化、其额定电压范围为 Vref/2-0.1至 Vref/2+0.1V、或者在 Vref=5V 的情况下、共模电压范围为2.4V 至2.6V。

    如有兴趣、请参阅 TI 高精度实验室- ADC、 ADC 驱动拓扑 、了解有关此主题的更多信息。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Keith、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。