This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562T:5V TLL IO

Guru**** 2813275 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562T, DAC7562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109098/dac7562t-5v-tll-io

器件型号:DAC7562T
主题中讨论的其他器件: DAC7562

您好!

查看 DAC7562T 的数据表、无论 AVDD 电压如何、5V TTL IO 功能似乎都允许5V 数字输入、这是正确的吗?

DAC7562 (非 T) IO 最大值取决于 AVDD。

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    包括数字输入在内的任何输入引脚上的最大电压仍需要低于 AVDD。

    5V TTL 逻辑将 VIH 的最小值设置为2.1V,而 不是像非 T 版本那样设置为0.7*AVDD。

    T:

    非 T:

    最棒的

    Katlynne