This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:有关 DAC80508输出电压的查询

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC81408, DAC81404, DAC8228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107879/dac80508-query-regarding-the-output-voltage-of-dac80508

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: DAC81408DAC81404DAC8228

您好、支持团队、

我正在寻找14/16位 DAC 分辨率、八通道同步通道采样率为1MSPS、输出电压范围为0-10V

我找到了一个采样率为1MSPS 的八通道 DAC,即 DAC80508。下面我对此有疑问

1.为了具有0 -10 V 的输出电压范围,如果我使用 Vref =5 V 的外部基准,则可以得到0 -10 V 的输出电压范围,对吧?

(使用 Div 设置:1、增益设置:2、DAC 输出范围:0至2 x Vref)  

由于我们对采样率的要求是1MSPS,而对于 DAC 采样率取决于稳定时间和更新速率。因此,对于较大的电压变化,例如0至10V 阶跃,稳定时间会降级? 基于该采样率、也会降低?

3.您是否还能建议所有 DAC 通道同时采样1MSPS? 对吧?

4.根据我们的要求,DAC 采样率=1MSPS,八通道或四通道,输出电压范围:0-10V,DAC 分辨率:14或16,您能验证并建议 DAC80508是否合适,还是建议使用其他器件型号?

期待我们的积极反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、DAC80508 VDD 最大值为5.5V、因此输出将无法超过该值。 您可以 添加 增益为2的外部运算放大器以实现0-10V 输出。 我建议 DAC81408获得0-10V 输出。  

    ¼在 DAC 数据表中给出了¼ μ s 至¾ μ s 刻度和¾ μ s 至 μ s 刻度的稳定时间。 对于较小的步长、您可以期望较小的趋稳。   DAC80508数据表中还将稳定时间指定为±2 LSB。 您的应用可能不 需要 将输出稳定至 ±2 LSB、因此您 可能会认为器件的稳定速度快于数据表认为器件稳定的速度。  

    该器件的数据表没有提到1MSPS。 因此、我想确认您 所说的1MSPS 采样率。 如果您使用50MHz 时钟速度、则每次 DAC 更新将花费0.48us。 如果每个 DAC 需要单独更新、则需要3.84us 才能更新全部8个 DAC。 除非您使用 LDAC 触发器同时更新所有 DAC、否则在写入每个通道后、每个通道的稳定时间将开始。 如果所有8个通道都需要相同的数据、则可以使用广播 DAC 寄存器同时对所有通道进行写入。  

    4. 我建议8通道 DAC81408或4通道 DAC81404获得0-10V 输出。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。 请查看以下要求。

    同步 DAC 通道:8.  

    所有8个输入数据速率均为1MSPS,但有所不同。 (不相同的数据)  

    每个 DAC 所需的采样率为1MSPS  

    每个 DAC 所需的输出电压:0V 至10V

    DAC 分辨率:14/16

    因此、您能否根据上述要求推荐合适的8通道或4通道 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经浏览过 DAC81404数据表、并根据以下公式计算更新速率。

    Tupdate = Tsclk x 23 + TCSS + tcsh + Tcshigh = 0.505us,F update = 1.98MSPS  

    这意味着,更新速率很好。 基于此,所有8个 DAC 通道同时使用时的最终 DAC 采样率是多少?  

    因为我的要求是同时使用8个采样率为1Msps 的 DAC 通道。 请澄清问题并提供指导。

    此外、我想通过同轴电缆将 DAC 单端输出连接到50欧姆负载、因为 DAC 电压输出是缓冲的、阻抗很低。因此、您能建议一种方法(应用手册)、说明如何将单端 DAC 输出阻抗转换为50欧姆? 提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将更新速率除以8、以计算用唯一数据更新所有8个 DAC 通道所需的总时间。 您还可以将最后一个 DAC 通道的稳定时间与更新速率相加、以获得总采样率。 在写入每个寄存器后、DAC 将立即更新(除非您使用 LDAC 触发器)、因此最后一个 DAC 将最后完成转换。  

    我们确实有一些并行 DAC、它们能够像 DAC8228那样更快地进行更新。 我不确定您是否对通信协议有要求。 看起来多通道并行 DAC 的稳定时间为几微秒。 有单通道、并行、MDAC 将具有更快的稳定时间。 它们需要一个输出缓冲器、但您可以选择一个满足您的稳定要求的缓冲器。  您可能需要使用任何可以在10V 时支持50Ω Ω 负载的放大器向输出添加缓冲器。 我认为我们的任何 DAC 都无法驱动该负载。

    另一个问题、您要输出哪种类型的波形? 如果您尝试输出方波、DAC81408还具有切换功能、可通过切换输入在两个电压值之间切换。 这比为每个新值更新 DAC 要快得多。   

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要将八通道 DAC 与 FPGA 平台板、 还有其他接口组件、因此我们打算使用尽可能少的 I/O 引脚。这就是我们要使用多通道同步 DAC 而不是8个不同的单通道 DAC 的原因。  

    由于 DAC5228具有并行输入接口,因此它总共需要20个引脚用于与 FPGA 的并行接口。除此之外,还有7个用于控制逻辑的接口。因此,这样连接需要太多的引脚。

    因此、我们更喜欢 SPI 协议。  

    我们的输出是电压输出、可变直流、每个通道的所有输出都需要同时输出。

    那么、您能不能建议任何能够满足我们在0-10V 输出电压范围内1MSPS 采样速率要求的多通道 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您无法使用并行 DAC、则需要找到支持~8MSPS 的 DAC、以便以1MSPS 的速率更新全部8个通道。 我们没有这样 的支持 SPI 的 DAC。  

    您提到输出是可变直流。 这是方波吗? 如果是、请检查 DAC81408的切换功能是否适合您。 看起来最大切换频率为100kHz、这可能仍然太慢。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将检查输出并告知您。 因此,您建议如果我们使用 DAC81408等并行接口 DAC,那么它适合1MSPS 采样率要求,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

     DAC8228具有 一个并行接口。 更新速率更快、但 仍受稳定时间限制、除非您使用单通道 MDAC 之一。  

    DAC81408有一个切换引脚、此引脚在两 个预编程值之间切换 DAC 以生成一个方波。 这比向每个 DAC 时间写入新值要快、但看起来频率限制为100kHz。  

    我认为其中一个选项将是您的最佳选择。

    最棒的

    Katlynne Jones