This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:抗混叠滤波器问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115-Q1, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108478/ads1115-q1-question-about-antialiasing-filter

器件型号:ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1115

尊敬的 ADC 团队:  

 当我阅读 ADS1115-Q1数据表时、我有关于抗混叠滤波器的一些问题。

 下面是有关 ADS1115-Q1的典型应用。 我们知道、R5、R6、Cdiff Ccm1和 Ccm2组成 抗混叠滤波器(也许我们还将其称为"不确定的低通滤波器")

问题1:在 抗混叠滤波器中,如何计算不同的模式 带宽和注释模式带宽?

 ADS1115数据表中显示了一个公式、我认为该公式用于计算不同的模式带宽。

Q2:您能否支持一些有关计算 抗混叠滤波器中 R 和 C 值的应用手册?