主题中讨论的其他器件: ADS1115
尊敬的 ADC 团队:
当我阅读 ADS1115-Q1数据表时、我有关于抗混叠滤波器的一些问题。
下面是有关 ADS1115-Q1的典型应用。 我们知道、R5、R6、Cdiff Ccm1和 Ccm2组成 抗混叠滤波器(也许我们还将其称为"不确定的低通滤波器")
问题1:在 抗混叠滤波器中,如何计算不同的模式 带宽和注释模式带宽?
ADS1115数据表中显示了一个公式、我认为该公式用于计算不同的模式带宽。
Q2:您能否支持一些有关计算 抗混叠滤波器中 R 和 C 值的应用手册?