This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760IRHAR

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108491/dac8760-dac8760irhar

器件型号:DAC8760

 DAC8760IRHA 严重短缺。

您是否有库存的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    DAC8760IRHAR 唯一引脚对引脚兼容的器件是 DAC7760IRHAR、它是原版本的14位版本。 对于不同的分辨率、您可能需要对器件的运行方式进行细微的更改。 我认为 TI 网站上提供的 DAC7760IRHAT 器件数量有限、但您需要查看。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    非常感谢、我们知道这款器件。我们还在其他产品中使用它。 主要问题是数量-我们需要数千个组件、库存仅300个、每个订单限50个(我们订购了50个)。
    非常感谢您努力为我们提供帮助。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我相信、我们的现场对应人员以及我们的规划和逻辑团队正在进行离线通信。  我们正在努力获取您下订单所需的材料。

    谢谢、
    Paul