This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:"LED1电流设置""Tx 阶段""AFE4403EVM GUI"

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108114/afe4403evm-led1-current-setting-of-tx-stage-of-afe4403evm-gui

器件型号:AFE4403EVM
什么是"AFE4403EVM GUI"的"Tx 级"的"LED1电流设置"? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    "TX 级"的"LED1电流设置"决定了 AFE 输出到 连接到 TX 引脚的 LED 的电流量。 控制 LED 电流可以通过避免 ADC 饱和来改善信号。  

    此致、
    Nick Z