This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:LOV 字母

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108376/adc128s102qml-sp-lov-letter

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

我的任务是在我们构建的其中一个处理器卡上为 TI ADC (ADC128S102WGRQV)创建一个清除过程。  TI 是否有该特定 ADC 的易失性函数(LOV)?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我们已要求资质审核团队提供更多信息。  您是否确认要暴露 ADC128S102WGRQV 的化学物质。  我们通过以下链接提供完整的材料成分报告以及限用化学品测试报告。  请告诉我们 这是否满足您的要求。  

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=227821&opn=ADC128S102WGRQV

    限用化学品测试报告

    下载 ADC128S102

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 Collin。  很抱歉、我可能不应该自己使用消毒剂。  我的任务是制定一个过程来擦除/擦除/清除我们的一个电路板上的所有易失性和非易失性存储器。  TI ADC 是该板上的一个部件、因此我要查找 ADC 上所有易失性和非易失性存储器的列表。  我很确定没有非易失性存储器、但我认为它具有易失性配置空间。  我在数据表中找不到该信息。

    再次感谢!

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    ADC128S102器件中没有任何传统的寄存器、也没有存储器来存储修整或在生产过程中像其他器件一样设置的其他校准值。 这是它如此强大的一部分。  

    "n+1"采样的 ADC 配置信息在读取"n"采样数据时写入器件。  在 转换阶段结束之前更新多路复用器配置、然后器件进入采集阶段、并选择正确的通道。  配置的任何翻转仅持续一次转换(无 SEFI)、因为 MUX 将在读取下一个采样信息期间重新配置。  

    希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢!  这可能是我在数据表中找不到太多的原因;-)