This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500:同步生物阻抗和 ECG 采集

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108047/afe4500-simultaneous-bio-impedance-and-ecg-acquisition

器件型号:AFE4500

AFE4500是否能够同时进行生物阻抗和 ECG 采集? 阻抗将在1kHz 时测量、该频率超出 ECG 频带。 我特别需要的是同步采集、而不是时分复用。

如果不是 AFE4500、是否有其他 TI 器件能够实现此功能?

-Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    我们离线讨论一下这一点、因为该器件处于 NDA 状态。 我刚刚给您发送了一封电子邮件。  

    此致、
    Nick Z