This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ECG+PPG 解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, AFE4960P, AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107999/ads1292-ecg-ppg-solution

器件型号:ADS1292
主题中讨论的其他器件: AFE4960PAFE4410

大家好、

请帮我检查 ADS1292是否支持 PPG? 请为我客户的智能手镯项目共享分立或集成的 ECG+PPG 解决方案。 谢谢

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以问 PPG 是什么意思和代表什么?

    我是否也可以获得您的客户的姓名?这是否适用于一般客户?

    他们是否拥有/使用 ADS1292评估套件(板) EVM?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    光体积描记器(PPG)是心率监视器(HRM)和周围毛细血管氧饱和度(SpO2)测量中常用的光学技术。

    它用于 BYD。 他们正在进行器件选择、目前还没有开发套件。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    我介绍光度测定 (PPG/SpO2) AFE,因此我可以提供帮助。  

    ADS1292不支持 PPG、它只支持 ECG。
    如果 BYD 希望其手镯用于 ECG 和 PPG、我建议使用 AFE4960P、因为它可以执行两个 ECG 通道并支持生物阻抗测量、例如 ADS1292、但具有支持4LED 和4PD 的 PPG 信号链: https://www.ti.com/product/AFE4960P 

    如果 BYD 不需要 ECG 功能、我建议使用 AFE4410: https://www.ti.com/product/AFE4410 

    AFE4410 正在签订 NDA、因此我们需要 BYD 先签署 NDA。 我可以帮您解决这个问题-只需向我发送电子邮件。

    此致、
    Nick Z