This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08 -局部(模拟)断电

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107921/ads124s08-ads124s08---partial-analog-power-down

器件型号:ADS124S08

您好!

对于器件、在部分断电模式下是否安全:DVDD = IOVDD = 3.3V、而 AVDD = AVSS = 0V、这是时间的主要部分?

然后、当请求模拟转换时、器件将上电:DVDD = IOVDD = 3.3V、而 AVDD =+2.5V、AVSS =-2.5V

数据表指定" AVDD 和 DVDD 可按任何顺序加电。" 在长时间设置数字和 IO 电源时、是否可以安全地将模拟电源保持在0V?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎来到 E2E 论坛!  您可以通过关闭模拟电源来将器件局部断电。  当您这样做时、器件将被放置并保持在复位状态、直到所有电源都处于标称工作电压。  这意味着当模拟电源被打开时、寄存器设置和器件运行将处于缺省配置中。  任何之前的寄存器设置将不再有效、并且将为默认值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的明确回答。

    此致、