This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:有关 TSC2046EIP 的一些问题

Guru**** 2540810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104552/tsc2046e-some-question-about-tsc2046eip

器件型号:TSC2046E

尊敬的专家

我使用了触摸芯片 TSC2046EIP、遇到了一些偶然的触摸故障问题。 我想就一些问题向您咨询

1:IOVDD 和 VCC 之间的直接电压差是否存在问题?

2.触摸失败时,我们测试并发现 XY 信号的输入波形频率为15kHz。 您有没有遇到过这种情况?

3.当前的现象是,当机器在组合框上使用时,如果机器打开,则不能触碰机器。 概率非常低(开关将重新出现大约100次)、故障在机器重新启动后消失。 触摸 IC 的硬件电路如图所示。 在故障期间测试了一些信号。 X、Y、CS、CLK、CS 等

这是 sch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我们不积极支持我们的触摸屏设备、因此我们的团队需要更多时间来回答这些问题。 亚瑟应该最迟在明天一天结束时回到您的位置。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    任何回复都很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Jeff 提到的、我们可以为这些器件提供有限的支持、我们无法在工作台上进行验证。 输入引脚 C55、C54、C44、C47上的电容器可能 会导致一些问题。