This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:使用 WCT 时如何提高 CMRR

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092600/ads1294-how-to-improve-cmrr-when-used-wct

器件型号:ADS1294
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好,

 一位客户希望了解图35中30k Ω 电阻器和80pf 电容器的精度。 此外、他还需要知道  三个 WCTa、WCTb 和 WCTC 的输出阻抗。

因为当他测试偏置功能时,他测试了电阻为240欧姆, 而图 43的数据表是220欧姆。 因此、他想知道内部电阻器精度.

考虑到 WCT 的特异性、他需要改善 CMRR、并使用0.1%的高精度组件来保持一致性。  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    我们已收到您的机票、请 等待48小时查看并提供反馈。  

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick,

    感谢你的答复,我期待你的答复。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    考虑到客户正在尝试改善 CMRR、他们可能还会在另一个方面提高性能。  

    您是否有关于客户原理图或用例的其他详细信息?

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick,

    感谢您的回复。 这 是客户的电路:

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    我正在尝试了解您的客户是如何测量该240欧姆测量值的。 请向他们提出以下问题:  

    • 测量240欧姆的条件是什么?
    • 客户能否共享其寄存器设置? 当某些内部开关关闭时、它将更改测量的阻抗。

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    我将在24小时内关闭此主题、因为它几乎是一周。 如果您的客户返回给您、请回复此主题、因为它将重新打开主题。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们的客户  对此问题也有疑问。

    首先、他考虑了如何使用 WCT 功能提高 CMRR。 根据其原理图、WCT 输出由放大器、外部30k Ω 和80pF 电容器组成。 因此、输出阻抗、电阻器和电容器的精度会根据设计值导致 CMRR 误差。

    那么、他 先前曾问过图35 (ADS1294规范)中的30k 电阻器和80pF 电容、错误是什么? 温度系数是多少? WCT 的输出阻抗? 这三个问题是我们主要关切的问题。 了解这三个参数可让我们通过仿真更好地评估 CMRR 的实现。

    至于如何测量240K 欧姆、正如去年测试的那样、我说明如下:

    1、仅开启 BIAS1P 并将图中的220kΩ Ω 电阻器连接到偏置放大器的负输入端;
    2.打开偏置外部基准 BIASREF_INT=0、输入 DC 100mV;T
    3.偏置放大器理论输出值为(2200/220+1)*100mV=1100mV,外部电阻为2200kΩ Ω RXT,但我们测量值为1005mV;
    4将 Rext 更改为220kΩ Ω、偏置放大器理论输出值为(220/220+1)*100mV=200mV、但我们在191mV 时测量了它;
    5.使用上述方法,我们将 RXT 改为1100kΩ Ω,测量值改为553mV;
    因此、通过向后推  、找到了内部220kΩ 误差、实际值为243kΩ;
    为了更好地验证我们的想法、我们打开 BIAS1P 和 BIAS1N、以便偏置放大器的负端连接到之前电阻的一半。 我们将 RXT 更改为2200kΩ Ω、测量值更改为1910mV、并计算出典型的243kΩ Ω 电阻带为(2200/121.5 + 1)*100=1910mV、这对应于实际结果。 通过这种方法、我们还测量了910kΩ Ω 的 Rext、这也是令人满意的。

    此致
    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    让我检查一下我身边的几件事、我将在24小时内回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    只是为了确认、客户是否通过物理测试测量了240KΩ 值、还是全部进行了仿真?  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick,

    他们 通过 物理测试。测量了240KΩ 值

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    客户使用100mV 电压来测试外部基准电压是否有原因?  如果客户想要测量偏置特性、 我建议他们使用 RLD_MEAS 的内部寄存器而不是外部电路来观察波形的行为、因为影响输出的因素较少、例如外部基准的输入阻抗。  

    在第二天或第二天、我将进行一些测试、 并使用所包含的程序查看我的侧边得到的结果。

    客户是否已在电路板上安装此器件?  如果您可以让它们发送其布局、则可能存在会影响 CMRR 的情况。

    此致、
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick,

    当我们测试1299偏置输出功能时、我返回到测试、发现偏置放大器输出比与预期设计不匹配。 因此、我们使用100mV 的外部基准来验证问题在电路中的位置(上面提到了测试方法)。 至于使用外部100mV 基准的原因、如下所示:

    首先、如果我们使用 ADS1299的内部基准、即(AVDD+AVSS)/2、则我们的模拟电源为±2.5V。 因此、使用内部基准、偏置放大器的信号输出接近0、这不适合观察。 因此、100mV 的外部基准电压是一个选项、可轻松观察偏置放大器输出且不输出 饱和。μ V

    同样、我们使用此方法测量了 ADS1299内部220k 的实际值为243k。 通过这种现象、我们对图中内部电容器和电阻器的值有疑问、它们是否准确? 如果它们不准确、则使用 ADS1294 WCT 功能可能会导致差分通道输入不平衡、从而导致 CMRR 不符合设计预期。

    因此、我们只关心 ADS1294 WCT 放电输出电阻30k 和80pF 是否准确以及它们的误差是多少?

    所有器件都位于 PCB 顶层。

    最好的雷加

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    我将对此进行回顾、可能需要一些时间。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复、 我 正在等待您的回复。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    我已通过电子邮件向您发送了几个问题。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    由于一周多没有得到回应、我必须假设问题  已经解决。 请通过电子邮件直接与我联系、以获取有关此主题的更新信息。  

    此致、
    Nick Z