This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:电路板可承受 ESD 的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100008/ddc11xevm-pdk-question-about-the-board-withstand-to-esd

器件型号:DDC11XEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DDC114DDC112

尊敬的同事:

我使用 DDC11EVM 对电介质材料进行极低的电流测量。

我想知道电路板在 ESD (静电放电)方面的承受能力是多少?

此外、我还在几千伏的电压下测量绝缘材料上的泄漏电流。 我采取了多种预防措施来避免任何闪存。 但是、在样品发生意外电介质击穿的情况下、电路板输入端的脉冲电压是我在下面的屏幕截图中展示的电压。 此脉冲是否足以损坏电路板、在这种情况下、您建议采取哪些措施来降低风险?

非常感谢!

带 BR、

j Rivenc

PS -回复时、您是否愿意将我的同事复制到下面的列表中、谢谢!  

客户支持的回应:

Jean Rivenc、您好!

感谢您联系德州仪器客户支持。

 在评估您的查询后,我们可以为您提供的解决方案是建议您将查询发布到我们的工程师对工程师(E2E)设计支持论坛。 根据产品线、E2E 是我们的工程应用专家。 该论坛由我们的专家提供支持、您将立即与他们互动。  

您可以使用以下链接发布您的查询 :https://e2e.ti.com/p/addpost

在 E2E 上发布您的问题后、如果您能向我们提供链接、我们将不胜感激。 此外、如果您在两个工作日内未收到您的 E2E 帖子中的任何更新、请告知我们、我们很乐意帮助您加快进度。

如果您有进一步的问题、请随时与我们联系。


此致、

Cedrick Infantado
德州仪器客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该评估板在输入引脚上不包含任何 ESD 保护二极管。

    当您参考 DCC11xEVM-PDK 时、您指的是 DCC112/DDC114器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 DDC112上工作、并将 Z2和 Z6下方的布局确定为保护二极管。

    我们在上一篇文章中提供的波形是我们通过基于二极管的外部保护得到的波形。 您能否告诉我们电压是否削波足够大而不会损坏 EVM? 是真的有必要、还是套件已经提供了此功能。

    此致。

    Samuel PIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显然、器件数据表没有提到器件的 ESD 额定值、我们将对此进行研究。

    由于该器件是一个非常旧的器件、因此我们可能需要一段时间才能获取信息。 我会在一周内给您发布信息。

    遗憾的是、我们无法评论削波电压是否会/不会损坏 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    对延误表示歉意。 我仍然无法获得器件的 ESD 额定值。 如果您仍需要这些信息、可以告诉我吗?