This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:2xVref 输入范围、REFP=2.5V 和 VA=3.3V

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107750/ads7952-2xvref-input-range-with-refp-2-5v-and-va-3-3v

器件型号:ADS7952

数据表指出、CHX 与 AGND 之间的绝对最大电压为 VA+0.3V。 如果 VA=3.3V、那么向 CHX 施加3.3V 电压应该没问题、但在 REFP=2.5V 且范围设置为2xVref 时、ADS7952在转换通道时是否会遇到任何问题?

我确实看到满量程输入范围和绝对输入范围规格 是2*Vref、但测试条件注意到仅 适用于"Range 2 while 2xVREF≤+VA"、没有提到当2xVref > VA 时会发生什么情况。 想知道这是否是一种简单的方法来增加可测量的输入电压范围、而无需从主3.3V 电源生成单独的5V 电压轨。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的提问!

    如果 Va=3.3V、那么是的、3.3V 可被施加到 CHX。 如果 REFP=2.5V 且范围设置为2xVref、则转换期间不会出现问题。 当输入为3.3V 时、将需要使用2xVref 范围。 这是因为使用 Vref=2.5V 的范围(小于输入电压) 将 导致 ADC 饱和。

     如果2xVref > VA、只要输入电压(AINP 或 CHX)不超过绝对额定电压(VA+0.3V)、就没有问题。 通过使用3.3V 的 CHX 和2xVref (5V)范围、您将获得正确的输出代码、但表示大于3.3V 输入信号电平的代码将保持未使用状态。 遗憾的是、无法使用相同的3.3V 电源来增大可测量的输入电压范围。

    最棒的

    Samiha.