This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120:在菊花链模式下使用 ADS9120时出现数据损坏问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107126/ads9120-data-corruption-issue-while-using-ads9120-in-the-daisy-chain-mode

器件型号:ADS9120

大家好、

我的客户正在研究其中一种医疗设备 ,在 以菊花链模式(两个 ADC)使用 ADS9120时遇到数据损坏问题,下面是原理图的快照,供您参考:

 

下面是它们从器件中获取的数据。  

  

您可以观察到、它们能够正确地绘制 I 数据、但 Q 数据已损坏。 他们使用逻辑分析仪抽头了 Q 数据、绘制了数据并看到了与上述3-Q 相同的图形

这可确认 Q 通道未提供正确的数据输出、并且从上图中可以看到重复的图形(峰值折返)。 它们 探测了 ADC 的输入、看起来非常好。

 您能帮助解决这个问题吗?  

此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    我将关闭此请求、因为它是重复的。  请参阅此帖子和回复:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters---internal/f/data-converters---internal-forum/1106860/ads9120-2nd-adc-doesn-t-give-correct-output

    我认为这可能是数据传输的时序问题。  由于输入端的信号看起来不错、另一个 ADC 使用同一基准正确转换数据、因此最有可能怀疑采用菊花链的 SPI 时序。

    最好为完整的 SPI 帧提供示波器图片、包括 CONVST、/CS、每个 ADC 的 SDO-1和 SCLK。  具体而言、转换速率和使用的 SCLK 频率是多少?   

    使用菊花链时、最大 SCLK 频率应约为60MHz、以考虑 Q 通道上 SDO-1与 I 通道上 SDI 之间的建立和保持时间。  这会将菊花链中的两个 ADC 的最大数据速率限制为大约1.25MSPS。

    另一种可能是客户正在监控 I 通道的 RVS、当它从低电平转换为高电平时、会以区域1模式传输数据。  由于两个数据转换器完成转换所需的时间不同、这也可能导致 Q 通道的读数损坏。  您是否知道客户使用的数据传输区域?  提供完整 SPI 传输帧的示波器图将回答这些问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  
    Keith