This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:是否在结构上出现尖峰噪声?

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3171, DAC3171EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107046/dac3171-does-spike-noise-occur-structurally

器件型号:DAC3171

我评估了其他制造商的 DAC。 结果是不可接受的常规噪声干扰。 在与制造商进行检查后、有人回答自动校准功能会定期产生几毫伏的噪声。 DAC3171是否具有导致此类毛刺脉冲的内置函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yorihiro:

    您能否详细介绍一下您的测试设置以及这些干扰出现在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel Lomeli

    我要提醒您、这不是 DAC3171的问题、而是另一家公司的产品的问题。

    如果 DAC3171没有类似的问题、我想改用它

    测试环境如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yorihiro:

    DAC3171没有校准功能。 在数据表的第21页和上表中、我们还提供了频谱图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miguel

    我没有看到任何看起来是 DAC3171EVM 问题的波形、但我检查了它们以防万一。

    我将从现在开始制作原型

    谢谢你