This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J44:ADC34J44输入阻抗匹配电路

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105369/adc34j44-adc34j44-input-impedance-matching-circuit

器件型号:ADC34J44

你(们)好

您能否帮助查看 用于 ADC34J44输入阻抗匹配的以下电路? 客户参阅我们的 EVM 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我们是否有特定的目标来审查前端网络?

    当然、欢迎客户更改输入网络以满足其需求和应用。

    该前端网络应该可以正常工作。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob。   

    感谢您的支持。 是的、客户在开发系统时遇到问题。  

    由于下图显示的是从 DVGA 到 ADC34J44的阻抗电路、 客户发现 ADC 在输入=0dBm 时开始饱和、他们 认为在 根据此阻抗电路的理论分析输入到7dBm 之前不会饱和。   

    那么、您是否认为该电路是否会影响 ADC 的饱和功率? 您能否就此问题提供一些建议或见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    很抱歉回复太晚了。

    客户能否向我提供 DVGA (PN)的完整原理图? ADC? 我对他们现在使用的输入网络感到困惑。 我看到显示了两张图片? 我应该查看哪一个?

    它们是在 DVGA 的输入端输出0dBm、还是在 DVGA 的输出端输入0dBm?

    此测试使用什么模拟输入频率?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     我们从 DVGA 到 ADC 的原理图如下,U 可以看到 DVGA 的输出和 ADC 的输入具有匹配电路。

    我们在 DVGA 的输入端输入0dBm、我想知道如何测试 ADC 的输入 Vpp 以 确认它是否已饱和。

    我们的模拟输入频率为34.56MHz。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    要测试 DVGA 是否超出 ADC 范围、 您需要一种查看 ADC 输出的方法。 可以这样做吗? 您能否可靠地捕获 ADC 数据?

    如果可以、您可以查看代码输出、时域输出或 FFT 输出、以查看输入是否使转换器饱和/范围过宽。

     另一种检查方法是使用示波器、例如在 C171/2之后、您可以在 ADC 的模拟输入引脚处进行探头、并以此方式检查信号电平。 每个桥臂只能承受1VDC 左右的+/-500mV 电压。 或0.5V 至1.5V。 如果信号较大、则表示转换器饱和。 随附图片以进行说明。

    ADC 的输入满量程为2Vpp、输入直流共模电压为1V。

    此致、

    Rob