主题中讨论的其他器件:AMC7836、
大家好、
我有一个问题、如何 计算 ADC 误差并比较 ADC 精度? 我在数据表中找到了几个误差指数、例如 INL、DNL、增益误差、偏移误差。 如何根据这些指数计算 ADC 误差和精度? 我想将 ADS8028 ADC 精度性能与 AMC7836进行比较。 感谢您的帮助!
B.R.
卢卡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好卢卡斯!
听起来您正在尝试计算总体未调整误差(TUE)。 我已经链接了一个应用手册、其中介绍了如何计算此误差。 需要注意的一点是、单位应该是相同的值。 例如、如果 INL 在 LSB 中且增益误差为%FS、则需要将其中一个值转换为另一个值。
https://www.ti.com/lit/an/slaa587/slaa587.pdf?
此外、我们还有一个模拟工程师计算器、该计算器由 TUE 计算器构建、并将为您转换单位。 下面提供了指向计算器的链接。 PGA 增益可设置为1V/V、误差分析不需要包含放大器、除非您有一个外部放大器驱动您想要包含的 ADC。
https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC
此致、
Aaron Estrada
您好、Aaron、
感谢您的分享! 在我查看应用手册之后。 我有以下问题?
1、所有错误的 RMS 值是什么、而不是直接将所有错误加在一起?
将 DNL 引入误差计算中还需要什么? 因为我认为 INL 是 DNL 的积分、所以它可以显示每个代码的最大误差。
有时、我可以看到显示的数据表中包含偏移误差和偏移误差匹配。 它们之间有何差异? 如 AMC7836数据表中所示、如下所示。
谢谢。
B.R.
卢卡斯
您好 Lucas、
对拖延表示歉意。
1、平方根之和使我们能够估算误差本身的变化、这是因为误差可能同时发生正负漂移。 您可以 直接添加误差的绝对值、但您将获得非常大的总误差近似值、该近似值不代表误差漂移。
2.是的、可以将 DNL 添加到方程式中。 但是、如果您不打算校准偏移误差(OE)和增益误差(GE)、那么 INL 和 DNL 将占主导地位。 如果不校准 OE 和 GE、您会发现这两个误差源往往是主要误差源。
失调电压误差匹配应是失调电压误差的通道间匹配。
此致、
Aaron Estrada