This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5805EVM:HSDC 专业版

Guru**** 2390630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107219/afe5805evm-hsdc-pro

器件型号:AFE5805EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5805

您好!

你好。 客户正在使用 TSW1400EVM 和 AFE5805EVM。 当他使用 HSDC Pro v.5.20时、会显示消息"No firmware (无固件)"。 请选择要将固件加载到电路板中的器件"。  
 
他注意   到、C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC 文件中的.ini 文件正常、但  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC Files\Firmware 中没有适用于 AFE5805EVM 的固件。  
 
他希望  在该文件夹中包含一个.RBF 文件。  
 
您能否给我们发送 RBF 固件或尝试帮助我们? 请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为 AFE5805未进入的一个原因是您可能尚未安装 AFE5805的 GUI。

    因为当您安装器件 GUI 时、会在 HSDC 库中复制一些文件、并更新列表。 然后、您应该能够看到 AFE 也会出现。

    您能否通过在系统中安装 GUI 来检查它、并检查问题是否仍然出现? 为了获取 GUI、您可以要求他们从网页下载。  

    https://www.ti.com/tool/AFE5805EVM

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我之前安装过 AFE5805 GUI 和驱动程序软件。

    我尝试重新安装 GUI 以尝试修复它、但问题仍然存在。

    此致、
    Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我认为我通过电子邮件支持同一位客户

    我已向您发送了一封邮件、其中包含到目前为止的对话。 请确认是否是同一客户。  

    此致、

    Abhishek