This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46:ENOB 测试:选择哪一个 FRECQUENCY 滤波器? 哪种频率?

Guru**** 2579805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46EVM, ADS42JB46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106118/ads42jb46-enob-test-choose-which-single-frecquency-filter-which-frequency

器件型号:ADS42JB46

尊敬的 TI:  

我按照官方设计"ADS42JB46EVM"设计了一个 ADS42JB46测试板。

现在、我要测试 ADS42JB46芯片的性能(ENOB)。

我想像您一样在几个特定频率下测试 ENOB、以便可以将我的结果与官方结果进行比较。  

  

Q1: 我 需要知道基准频率是什么、因为我在 ADS42JB46数据表中仅找到一个用于 ENOB 测试的频率输入。

我找到了几个用于 SNR 测试的频率输入:

因此,我应该在10MHz/70MHz/170MHz/230MHz 下进行测试?

Q2: 顺便说一下、我想选择一 个好的窄带通滤波器(用于单频通)来滤除噪声、因为我的 Anolog-Source 不好、  我可以使用哪种滤波器?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    [~ userid="484221" url="Δ t/support/data-transcers-group/data-transcalers/f/data-transcalers-forum/1106118/ads42jb46-ENOB-test-choose-choos- which -single-frecquence-filter-which-frequency"]

    Q1: 我 需要知道基准频率是什么、因为我在 ADS42JB46数据表中仅找到一个用于 ENOB 测试的频率输入。

    我找到了几个用于 SNR 测试的频率输入:

    因此,我应该在10MHz/70MHz/170MHz/230MHz 下进行测试?

    [/报价]

    这将取决于您在终端应用中的实际 ADC 使用情况。 ADS42JB46在~170MHz 频率下用于无线基础设施无线电。

    [引用 userid="484221" URL"~/support/data-trlers-group/data-examplers/f/data-exterers-forum/1106118/ads42jb46-ENOB-test-choose-chooter-where-single-frecquence-filter-wher-frequency"]Q2: 顺便说一下、我想选择一个好 的窄带  滤波器、因为我的噪声滤波器不能通过哪个滤波器?  [/报价]

    我们使用 TTE 的滤波器、这种滤波器具有非常好的杂散抑制能力。 由于源可能不是很好、因此您的噪声性能可能仍然有限、带通滤波器无法抑制这种噪声性能(即带通滤波器通带内的近端相位噪声)。 请使用 R&S SMA100B 或至少 SGS100A 等高质量信号发生器进行这些测试。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    对于 Q1、您说:"这将取决于您在终端应用中的实际 ADC 使用情况。 ADS42JB46在~170MHz 频率下用于无线基础设施无线电。"

    是的、我同意这一点、但现在我想检查 ADS42JB46测试板是否正常工作、如数据表所示。

    因此、我想获得几个参考频率点以获得 ENOB、SNR 等。 在设计此芯片后、我想知道您在测试 ADC 性能时选择了哪个频率点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    您可以参考下表、了解我们测试的点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢!

    顺便说一下、您使用的滤波器是否可调?

    我在 TTE 中找不到一个可调滤波器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    您可以找到制作可调滤波器的各种公司。 例如、您可以在 K&L 找到一个

    www.klmicrowave.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    谢谢、我在 K&L 中找到了一个可调滤波器

    此致、