This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:DAC5681Z 输出电路仿真

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z, DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102805/dac5681z-dac5681z-output-circuit-simulation

器件型号:DAC5681Z
主题中讨论的其他器件: DAC5682Z

您好!

请参阅 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/32555/dac5681z-output-model

我从上面的链接中获得了 DAC5681Z 输出模型,并参考 了 DAC5682z EVM 用户指南第37页,我尝试使用 TINA 模拟 SMA 的输出(在上面显示的图表中,它是50欧姆负载 VF3引脚)。 我能够获得0.8Vp 的输出电压、但我需要1Vp 的输出。

请向我建议在电路中进行必要的更改、以实现所需的输出。

此致、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、

    您的输出音调的频率是多少? DAC 使用哪种模式? 您的增益是否在寄存器0x07中设置为0xFF (最大设置)?   

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率为60MHz、是增益设置为0xFF。

    此致

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、

    您能否向我发送您所使用模式的寄存器写入值? 我们正在尝试在实验中运行其中一个、这将有助于在实验结束时加快该过程  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase

    我想知道如何将输出电压从0.8Vp 增加到1Vp。 由于我想在全增益模式下使用 DAC、因此需要在电路级别进行任何更改。

    此致

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    您使用的变压器的确切 PN 是什么。 如果您使用1;4阻抗比、该阻抗比将提高输出满量程电压。

    您还可以尝试将1k Ω 上拉电阻(R1/2)的值下移至输出电压上。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    我将上拉电阻(R1、R2)设置为500欧姆、并将变压器阻抗比设置为1:4。 我得到了满量程电压、它起作用了。  

    谢谢,

    Ashish