This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231REF:是否有用于下载 ADS1231REF 的源代码?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231REF, MSP430F5529, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107294/ads1231ref-is-there-source-code-for-ads1231ref-for-download

器件型号:ADS1231REF
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP432E401Y

尊敬的 TI:

我们有 ADS1231REF 评估板。我们希望为压力传感器测量创建定制代码。是否有此评估板的源文件可供下载?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、由于开源许可问题、我们无法再为 ADS1231REF 提供源代码。 原始代码使用非常旧的 FreeRTOS 版本、编译器也是非常旧的 MSP-gcc 版本。  我还建议使用完全不同的微型平台、例如 MSP430F5529或 MSP432E401Y。  这两款器件都有一个调试器提供的 launchpad、您可以使用 PCB 上的各种测试点将外部微控制器连接到 ADS1231REF。  之所以选择板载微控制器(大约15年前)、是因为它具有显示驱动器、但微控制器本身在8MHz 最大时钟速度下非常慢、符合当今的标准。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速回答!

    Jeff