This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101:ADC121S101和 ADCS7476替代产品

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101, ADCS7476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107186/adc121s101-adc121s101-and-adcs7476-replacement

器件型号:ADC121S101
主题中讨论的其他器件: ADCS7476

您好,

  ADC121S101的电气特性与 ADCS7476几乎相同。 它们之间的差异是 多路复用器的导通电阻 R1和跟踪或保持开关。

R1为  ADC121S101的500欧姆 、而 ADCS7476为100欧姆、在相同的 fCLK 和相同的采样率条件下、 但 ADC121S101的 Tacq(350ns) 小于 ADCS7476(400ns)C2具有相同的值、因此 ADC121S101的 RC 时间 高于 ADCS7476、这就是为什么 ADTacq 小于 ADC127476?  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、  

    采集时间不是仅在输入采样和保持 电路的 RC 上设置或定义的。 相反、该器件的设计基于多个因素、包括器件内可能不同的内部电路。  

    此致

    Cynthia