This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336-Q1:如何在 MCU 侧捕获 DOUT

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336-Q1, AMC3336, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105126/amc3336-q1-how-to-capture-dout-on-mcu-side

器件型号:AMC3336-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3336AMC1210

我正在尝试设计一个电压传感器、在该传感器中、我将为 AMC3336-Q1提供输入并在 DOUT 上获取输出、然后将输出发送到 MCU 的 GPIO

现在查询:

1.我不确定需要如何在 MCU 端捕获 DOUT 上的位流。  

2. CLKIN 信号需要持续提供还是在每次读取操作时提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、感谢您关注 AMC3336-Q1!  要回答您的问题:

    1. 您可能无法使用简单的 GPIO 从 AMC3336获取任何有意义的数据。  位流通常通过 FPGA、CPLD 或片上滤波器外设(例如我们的某些 C2000、MSP430和 Sitara 系列控制器中的 Σ-Δ 滤波器模块)中设计的数字滤波器进行处理。
    2. 是的、时钟需要是连续的。  下面是描述数字滤波器 的应用手册:SBAA094
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    感谢您的回复

    我想知道数字滤波器是应该组装在硬件上 DOUT 的输出上、还是可以在 MCU 中对数字滤波器进行软件实现

    因为我当前的 MCU 没有片上滤波器。 我们只是尝试从 DOUT 读取这些值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    滤波可在具有 FPGA 或 CPLD 的 MCU 外部完成、如果具有滤波器模块、则可在 MCU 内部完成。  DOUT 只是一个1和0的恒定流、在单个位或系列位中本身不存在类似于从传统数据转换器中获得的"数据"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    DOUT 是否需要连接 SPI 或 I2C 等任何串行接口。 以便可以将数据接收到 MCU 进行处理?

    在应用手册中、有人提到 SINc3滤波器可在软件中使用直线卷积实现。 是否有任何参考资料可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    不可以、标准 SPI 或 I2C 外设将不起作用。  如果您使用的是基本微控制器、您可以查看我们的 AMC1210、它可以为您执行 SINC3滤波。