This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8863:转换时间问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106997/ads8863-conversion-time-question

器件型号:ADS8863

转换时间为500ns 至930ns、这意味着我至少需要930 个转换时间? ipnut AINP - AINM = 5V,转换时间598ns ADC 读取16222;转换时间836ns ADC 读取 32504

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ung-Cheng、

    转换时间是 ADC 完成转换所需的时间。 数据转换由微控制器在 CONVST 信号的上升沿启动。 但是、您的微控制器无法控制何时完成数据转换。 当数据转换完全结束时、微控制器应在等待至少 tCONV_max (930ns)后将 CONVST 信号拉低。 您在598ns 和836ns 捕获的数据不正确、因为数据转换尚未结束。

    此致、

    戴尔