This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261BIRHBR 与 ADS1261BQWRHMRQ1

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106918/ads1261-ads1261birhbr-vs-ads1261bqwrhmrq1

器件型号:ADS1261

您好!

我已经查看了 TI 器件型号、但找不到任何可解码的器件型号、我想知道以下两者之间的区别:
ADS1261BQWRRHMRQ1

和  

ADS1261BIRHBR

显然、器件封装不同、但我不清楚其他差异。  

谢谢、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注我们的 ADS1261。

    我可以帮助您解码"ADS1261B"之后的字母。

    • 第一个字母是温度范围指示。
      "Q"表示-40°C 至125°C 的汽车温度范围
      "I"表示工业温度范围、但可以为-40°C 至85°C、105°C 或125°C
    • 接下来的几个字母是 TI 封装标识符。
      "RHB"、适用于32引脚 QFN 封装
      "WRHM"、适用于可湿性侧面32引脚 QFN 封装
    • 之后遵循载波类型。
      在这种情况下、"R"表示卷带较大。
    • "Q1"表示此器件符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准

    这两个器件的主要区别在于、一个器件是符合汽车 AEC-Q100标准的版本。
    这两种器件具有相同的特性和功能。 最小和最大参数规格可能略有不同。

    此致、
    Joachim Würker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joachim、这正是我需要了解的内容