This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198 EVM GUI 未显示除带或不带电极噪声之外的任何数据。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106162/ads1198-ads1198-evm-gui-is-not-showing-any-data-except-noise-with-or-without-electrodes

器件型号:ADS1198

您好!

我有 ADS1198ECG-FE 评估板以及主板 MMB0。  

我正在尝试在 ADS1198 EVM GUI 上测试整个设置。 我有 DYNATECH Nevada 215A 病人模拟器。

我还使用5V 的电源适配器。

当我在 J1处连接没有任何电极探针的 EVM 时、如果我检查导联脱落、则会显示该图

Lead Off status

数据速率为500SPS、每通道1000个采样。

那么、只要我单击 Acquire (采集)、

数据速率达到125SPS、1000samples /通道保持不变。

在采集数据后、如果我在分析中看到、它将显示范围。

Scope

这就是所看到的。在这里似乎什么都没有。

在我通过仿真器连接电极之后。

导联脱落检测显示

Lead off

采样率为125SPS、采样率为1000 /通道时、示波器上的信号也是如此。

With probe

这清楚地表明没有任何信息。

此外、我还尝试通过更改10000个采样/通道来查看信号。  

这也没有任何信息。

at 10000

如果我缩小信号

如果您对我的仿真器无法正常工作有疑问、那么我已经在 CRO 上检查了它。我能够获得信号。

Simulator

那么、我有什么问题吗、请帮我解决。

我已将变量最小化、但无法在 GUI 上获取数据 ECG 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MD Adil、  

    您能否共享寄存器配置和设置页面? 这将有助于我们检查是否有错误配置的内容。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以,我相信在这里没有任何问题!!!

    以下是您要求的寄存器配置和设置页面。

    如果有任何需要、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD Adil:  

    您的输入当前全部短路。  当输入短路时、它们不会接收任何信号。 如果您想在这些通道上接收信号、请将其切换为"正常电极"。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我通过 在全局将通道设置为正常电极中配置通道输入控制来获得输出。

    我的评估板、电极和仿真器都工作正常。

    那么、它就这么说了

    默认情况下、该 EVM 通过各个通道加电至内部短路、数据速率为500SPS
    PGA 增益为6。 按下 Acquire (采集)按钮后、示波器分析应反映参考的输入
    VPP 值小于5μVPP Ω。

    如果我 用 Arduino 或其他微控制器替换 MMBO 并进行 SPI 连接,则表示它将显示默认的短路输出?

    如果是,我需要做什么才能看到正常的 ECG 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于此 TT /主题的问题已解决、您能否打开另一个 TT 以提出进一步问题。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会这样做。

    但在论坛中没有任何更快的通信途径。 因为需要24小时才能收到任何信息。如果需要其他信息或需要其他机票,则需要2天左右的时间!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请原谅我们等待。
    24至48小时等候时间的原因可能是以下原因所致:

    1. 时区差异。 我们位于美国德克萨斯州
    2. 我们的员工有限、同时为数十个不同的客户提供工作/帮助/服务。
    3. 建议开一个新 TT 的原因是为了更好地帮助所有不同的公司和客户管理、搜索和查找不同问题的答案/解决方案;而不是在不太相关/相关的主题/标题中寻找具体答案。

    您打开的新 TT /主题中已回复了对您后续问题的建议。

    谢谢、