This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:使用 AFE4403同时测量 SPO2和 HRM

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107019/afe4403-simultaneous-measurement-of-spo2-and-hrm-with-afe4403

器件型号:AFE4403

我对 AFE4403有疑问。
具体取决于电路配置和软件
SpO2 (血氧饱和度)和 HRM (心率/分钟)
您能否同时测量?

如有可能、在数据表中、电路配置为
请告诉我是否已列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    SpO2和 HRM 功能都需要读取收到的红色和红外 PPG 信号。 因此、数据表第9.2节中的典型应用就足够了、您的软件和算法需要将信号处理为 SpO2和 HRM 波形。 我们不提供算法支持。  

    对于软件开发、请密切注意图8-6 Rx 时序图中的。  

    此致、
    Nick Z