This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:正确设置和解读热电偶和模拟传感器的输出

Guru**** 2825435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04EVM, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106735/ads122c04evm-correct-settings-and-interpreting-output-for-thermocouple-and-analog-sensor

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS122C04

您好!

我希望您在使用带和不带模拟传感器(LM35CAZ/NOPB)的热电偶时、可以帮助设置和/或解释 ADS122C04EVM 的输出。 仅查看热电偶本身、跳线设置如下、并从默认寄存器设置开始、在室温下、我看到-0.3degC (原计数-56转换为-0.0137mV、然后转换为-0.3degC)、在升高(呼吸)的温度下、我看到的温度为10degC (1720的原始计数转换为0.4199mV、然后转换为10摄氏度)。 如果这与冷端温度有关、这是有道理的、但根据我的理解、这不是自动执行的、尤其是在默认设置"TS=禁用温度传感器"时。  

因此、问题是:

1) 1)是否有办法通过导出 "Time Domain"选项卡图形上的图形值来避免从计数转换为电压? 我找不到一种方法来查看这些值、而不是将它们作为图形上的点来查看。

2) 2)温度为何如此低?

3) 3)为了将  LM35CAZ/NOPB 的输出连接到 IN3以测量精确的冷端、唯一必要的寄存器更改"MUX->AINP=AIN3、AINN=AVSS"和"PGA_EN->PGA 禁用并绕过(增益=1至4)"吗?

4) 4)提供 精密 Vref=3.3V 时、唯一的更改是否为"VREF->使用 REFP 和 REFN 输入的外部基准"和 EVM 参数"Vref (V)->3.3V"?

      

非常感谢您的观看、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    首先、我建议您阅读 《热电偶测量基本指南》。  在文档中、您可以看到 热电偶表是如何派生的说明。  所有表格均基于0°C 的结温。 使用 EVM 时、结温为室温。  因此、您需要更改 ADC 结果以反映一个值来补偿不同的温度。

    其次、我建议按照 EVM 的预期方式连接热电偶。  如果您查看 5.1.2节中的 ADS122C04EVM 用户指南、您将看到基本连接图以及跳线的位置。

    [~引脚 userid="399193" URL"支持/data-converters-group/data-converters/f/data-converters/forum/1106735/ads122c04evm-correct-settingse-and-triing-output-for-hover-and-analog-sensor"]1)是否有方法可以避免从 "时间"选项卡上的电压值转换为"时间"图形"值? 我无法找到在图形上以圆点形式查看这些值的方法。

    遗憾的是、在该 GUI 中没有直接将特定点读取为电压的方法。  通常、我只根据图结果取平均值。  否则、您可以使用 Data Inspector 手动将计数转换为电压。

    [引用 userid="399193" URL"~支持/数据转换器组/数据转换器/f/data-conerers-forum/1106735/ads122c04evm-correct-settingse-and-triing-output-for-hover-and-analog-sensor"]2)为何温度如此低?

    这是由冷端温度引起的。  上述文档参考中对补偿进行了说明。

    [引用 userid="399193" URL"~/support/data-conters-group/data-conters/f/data-conters-forum/1106735/ads122c04evm-correct-settings-and-expreting-output-for-hover-and-analog-sensor]3),以便连接 LM35CAZ=n=inUX=3的输出, 并将其作为"INPGA=3>INUX"引脚禁用,以测量“INA=INAEN=3”,并将其作为“INUX=INUX=INA3>INUX=INUX=INUX=INAINAEN=INAEN3”引脚,以测量“INUX=INUX3”引

    EVM 未针对 LM35CAZ 进行设置、但应能够使用。  您可以连接到 AIN3。  我会参考该图以获得有关如何实现这一目标的更详细信息、但我的担心是、该放置位置不会位于热电偶连接的良好热隔离区域中。  相反、我认为使用 ADS122C04中的板载温度传感器进行补偿会更容易。  这样、您就不必对 EVM 进行任何其他更改、只需读取温度传感器输出即可。

    [引用 userid="399193" URL"~支持/数据转换器组/数据转换器/f/data-convers-forum/1106735/ads122c04evm-correct-settings-and-expreting-output-for-hover-and-analog-sensor"]4)提供 精密 Vref=3.3V 时,唯一的更改是使用"VREF"和"V 外部参考输入?引用"3.3V

    我不确定您为什么需要外部基准。  这将减小动态范围。 关于连接、请参阅用户指南。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一如既往的感谢 Bob!

    安德烈