This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:数据分辨率

Guru**** 2914190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ADS7041, ADS7040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106704/ads7042-data-resolution

器件型号:ADS7042
主题中讨论的其他器件: ADS7041ADS7040

大家好、团队、

我对 ADS7042、ADS7041和 ADS7040的数据分辨率有疑问。

如所附文档中所示、如果 CS_N 在10 CLK 时被拉为高电平、是否会为 ADS7042、ADS7041和 ADS7040生成8位数据?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、  

    您的理解是正确的、如果 CS 在输出所有数据之前拉高、则数据将被截断、剩余数据将丢失。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的支持。

    我知道。

    此致、

    Masa