This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:DSP 兼容

Guru**** 2515525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104630/ads5400-sp-dsp-compatible

器件型号:ADS5400-SP

Team 好、我们是否有适用于此器件的兼容 DSP?

应用是使用 ADC 直接对射频信号进行采样、然后使用 DSP 进行解调。 信号的载波频率约为330MHz、调制音调为90Hz 和150Hz。

提前感谢您的帮助。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我正在为您处理此问题、并将很快回复。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我和几位 DSP 专家交谈、没有一种可实现1GSPS 采样直接接口的解决方案。 即使较低、也很难做到。

    我的最佳建议是使用 FPGA 作为接口来捕获数字数据。

    此致、

    Rob