This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57EVM 版本 E。它持续亮起、指示红色 LED (D16)和 D11未亮起、但有时闪烁

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, TSW14J57EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106513/tsw14j57evm-tsw14j57evm-rev-e-it-keeps-on-indicating-the-red-led-d16-and-d11-is-not-lit-but-flickers-sometimes

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF45

我们最近随 ADC32RF45一起购买了 TSW14J57EVM、但在进行设置时、我们无法下载固件并继续。 我们认为这是由于 D16和 D11所表示的事实、即 VCCpt 超出容差范围、并尝试使用万用表检查它是否提供0.8V 而不是1.8V

请建议此处可能出现的错误以及如何解决此问题并设置 ADC 和 TSW。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavitra、

    您是否在57EVM 上使用其他板时遇到问题、或 ADC32RF45是您尝试使用的第一个板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我尝试使用的第一个。 我们注意到、最初启动 TSW 板时工作正常、但在几分钟内、红色 LED 亮起、我们在此情况下仍然停留不动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电源的额定电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSDC Pro 是否能够检测 TSW 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 HSDC Pro 正在检测电路板。 我们最初将 TSW 的额定功率保持在12V 和1A、由于它不工作、因此我们甚至转向2A 和3A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在3A 电流下仍然不工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件下载阶段有时会出现峰值高于2A 的瞬变。 我们建议使用至少3A 的 TSW14J57EVM、但如果可用、4A 电源更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试4A、并将结果通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再提一件事,这并不是我们尝试下载固件时的特定时刻,但在打开 TSW 板后的几分钟内就会发生这种情况。

    此外、在按下电源复位后、除 D10和 D13之外、所有其他蓝色 LED 也会亮起、然后长时间后返回到正常状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavitra、

    似乎存在一个电源定序问题、很难精确地将其固定在引脚上。 最好更换电路板。

    如果您是从 TI store 购买的、以下链接将提供详细信息和开始退货的表单。 如果您是从经销商处购买的、则必须检查他们的退货/保修政策。

    希望这将使您能够继续工作。 正如大通所说的那样、当您的电源电流最高时、请尝试让3-4安培的电流满足电路板的要求。

    谢谢、

    Drew