This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274 DRDY/FSYNC 引脚故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106406/ads1274-ads1274-drdy-fsync-pin-failure

器件型号:ADS1274

你(们)好

我们 面临 IC ADS1274的问题。 在许多情况下、IC 不输出 DRDY/FSYNC 波形。

我们以菊花链格式使用的该 ADC。 根据电路图、我们使用 ADC1 (U23) DRDY 引脚。

我们惊讶的是、这一问题 只在出口  商品中发现、而在印度却没有发现。

我们已经在 Intertek 测试实验室中测试了我们的器件的 EFT 和 ESD。 在此测试期间、在 ADC ADS1274中未发现故障  

我们拥有该单元的 CE 认证。

谢谢

Santoshe2e.ti.com/.../0714.ADC-ckt-diag.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    查看原理图后、我看不到/PWDN 引脚35、36、37和38的任何引脚连接。  尽管这些通道是 ADS1274未使用的通道、但它们必须接地才能确保器件正常运行。  如果这些引脚悬空、则最有可能导致观察到的行为。

    需要考虑的其他一些事项:

    输入放大器由+/-5V 电源供电。  如果这些放大器的输出摆幅低于接地值超过-0.3V、则可能导致 ADC 停止正常工作。  这可能在加电或超出范围输入电平期间发生。

    2. 散热焊盘必须连接到铜平面以实现适当的热传递,最好是连接到接地层。

     电路原理图中有单独的模拟接地和数字接地。  如果这些是电路板布局上的单独接地、则需要通过低电感连接将它们尽可能靠近两个 ADC 封装连接在一起、例如模拟和数字接地层之间的宽覆铜。  

    请确认未使用的/PWDN 引脚是悬空还是接地。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持

    PWDN 引脚连接到 STM32控制器端口引脚、该引脚为高电平、即3.3V 电平。

    FORMAT0和 SYNC 引脚还连接到控制器端口引脚、且两个引脚均为高电平。

    ADC 的散热焊盘连接到 GND。 AGND 和 DGND 不分离、它们使用接地层连接到 PCB 上。

    请建议我们是否可以直接将 PWDN 引脚接地或从控制器连接到低电平。

    如果我们将 PWDN 引脚置为低电平  、它们会对 ADC 的数据转换或电路性能产生任何影响。  

    如果我们将 PWDN 引脚降低、则需要在电路中进行任何修改。

    谢谢

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    PWDN8 (引脚35)、PWDN7 (引脚36)、PWDN6 (引脚37)和 PWDN (引脚38)必须保持在0V。  这可以通过将这些引脚直接连接到 GND 来实现、或者如果从 STM32驱动、则可以将这些引脚驱动为低电平。  这两种方法都可以正常工作。

    只要这些引脚可被驱动为低电平、您就不需要对您的电路板进行任何更改。  此外、将这些引脚驱动为低电平将不会对 ADC 通道1、2、3和4的数据转换产生任何影响。

    此致、
    Keith