This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828-Q1:SDA 和 SCL 线路的灌电流能力是多少?

Guru**** 2583705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105370/ads7828-q1-what-is-the-current-sinking-capability-of-the-sda-and-scl-lines

器件型号:ADS7828-Q1

您好!

SDA 和 SCL 线路的最大灌电流能力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AShiftul、

    我们不指定最大值、但 VOL 规格具有3mA 灌电流条件。 我是否可以问为什么需要这种情况? 您是否尝试调整上拉电阻器的大小?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。 是的、我们需要知道最大灌电流能力、因为我们计划使用小于1kOhm 的上拉电阻器。 该系统的 I2C 线路上还有其他器件、我们需要低于1kOhm、以确保有适当的上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AShiftul、

    对延迟答复表示歉意。 我能够与团队讨论这一点、I2C 引脚的绝对最大灌电流为10mA。 由于这是绝对最大值条件、如果需要持续使用、我们建议将 I2C 引脚上的电流保持在10mA 以下。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!