This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:从多个通道读取数据

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1260, ADS131M08, ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103355/ads124s08-reading-data-from-multiple-channels

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1260、 ADS131M08、 ADS131M02

尊敬的 TI 支持团队:

我需要支持从 ADC 芯片的两个通道读取数据。 我知道芯片不支持自动定序功能。 在 ADC 转换开始之前、必须向 INPMUX 寄存器写入下一个通道信息。

除了上述约束之外、我们还有数据采集的时间约束。  

使用的配置:  

目前、芯片在 连续运行模式下以低延迟滤波器和4000 SPS (每250us 一次)运行。 数据就绪信号用作读取通道1的 ADC 数据的触发机制。 我们还需要读取通道2数据。

我的要求 如下:  

1.在250us 的范围内捕获通道1和通道2数据。  

这是否可以通过任何必要的手段实现?

如果不是,是否有任何芯片支持8000SPS 或更高的采样率,并且电气和软件方面的设计变化极小或理想情况下不会发生任何变化。

请告诉我您的想法。

此致、

Sushrut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushrut、

    欢迎来到 E2E 论坛!  遗憾的是、ADS124S08的数据输出速率最快、为4ksps。  当循环通过多路复用器时、这实际上会更低、因为如滤波器名称所述、会涉及一些延迟。  ADS124S08数据表的表13中对此进行了说明。  请注意以下突出显示的值、这是可能的最佳吞吐时间、不包括任何固件开销和通信延迟。

    因此、读取两个输入通道至少需要812us。  ADS1260也是一款速度更快的类似 Δ-Σ 器件。  但是、器件引脚分配不同、通信中的固件要求也不同。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bob 的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:


    我浏览了 ADS1260芯片、了解到该芯片不支持所需的采集率。  

    以下是我的要求:

    1.在连续模式下,需要在250us 内读取两个通道( 4000sps )。 DRDY 信号由控制器用作外部中断。  

    2.您能建议一个同时采集两个或多个通道并以恰好4000SPS 的速率提供数据的芯片吗?  

    如果需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Sushrut Lagwankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushrut、

    您最初要求使用与 ADS124S08类似的器件、而 ADS1260在许多方面的操作/功能相似。  因此、仅仅知道输出速率并不清楚您需要 ADC 提供哪些特定功能。  因此、对于器件建议、了解最初需要 ADS124S08的原因、需要哪些特性以及将连接哪些传感器非常重要。

    您 的要求有所变化。  ADS1260可以正常工作、但工作方式与您想象的不完全相同。  如果您采用40KSPS 的 SINc1滤波器速率和每通道平均5次测量、则最终的总体吞吐率为每通道8ksps、或每通道250us。

    如果您需要同步采样 ADC、可以考虑使用 ADS131M02 (双通道器件)。  此器件系列中还有其他器件、可具有多达8个同步采样输入(ADS131M08)。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们有一个特定的设计、禁止我选择 ADS1260。 由于来自 ADC 的该 DRDY 信号用作中断、可将控制器从睡眠状态唤醒、因此请重新执行该操作并进入睡眠状态。 这必须在4kHz (250us)时发生。 因此 、采集速率 为4000SPS。 但是、我们正在尝试在不影响上述4kHz 控制环路的情况下将新通道纳入现有设计中。 因此、我想知道同步 ADC 采样是否有帮助。 我将查看 ADS131M02芯片。 嗯、感谢您的帮助和支持。 感谢 Bob。。。

    此致、

    Sushrut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushrut、

    这对我来说是很有意义的。  如果您担心处理器处于"唤醒"状态、同步采样器件会更有意义。  如果您对 ADS131M02有任何疑问、请开始新的主题。

    此致、

    Bob B