This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:在某些情况下为50Hz 噪声

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104755/ads1292r-50hz-noise-in-some-situations

器件型号:ADS1292R

您好论坛!

我设计了一个使用 ADS1292R 测量肌肉活动(EMG)的传感器。 在大多数情况下、信号是正确的、但有时50Hz 的噪声会出现高振幅。 我希望查看我的硬件设计和软件配置、以防我需要改进以降低此噪声。

 我使用 RLD、将接地电极连接到 RLDout、RLDsens 为 0b00101111

我附加了原理图和寄存器配置。

非常感谢您的支持、

beste2e.ti.com/.../PCB_5F00_EMG_5F00_MDR_5F00_v23.pdfe2e.ti.com/.../ads1292r.cpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1292R 不适用于 EMG 应用。

    您是否拥有/使用 ADS1292R 评估板/套件(EVM)?

    您选择的数据速率(DR)是多少?

    您能否进行外部短路和内部短路以查看是否存在50/60Hz 噪声?

    您能否从电极沿 输入通道的路径探测节点、以查看在哪里可以看到50Hz 噪声?

    我看到 AVDD 是由 MIC5205设置的吗? 您能否检查 VCC、AVDD 是否干净/没有50/60Hz 噪声?

    您为 RLDREF 选择了什么电压? GND 或 AVSS 或(AVDD+AVSS)/2?  您能否检查 RLDREF 是否干净/没有50/60Hz 噪声?

    您是否可以尝试使用 GND 或 AVSS 或(AVDD+AVSS)/2作为参考电极并观察结果?

    我看到您有470pF、680k 欧姆的低通滤波器(LPF)、截止频率约为0.5Hz。

    如果这是针对 EMG (通常是更高频段)应用、您想尝试使用截止频率为50或60Hz 的 LPF 吗?

    同时、请查看此主题-  

    e2e.ti.com/.../ads1198ecgfe-pdk-elimination-of-50hz-noise

    EVM 用户指南可能建议使用 多频带通滤波器-
    多频带通滤波器(MBF)用于从实时数据中消除不需要的信号和电力线噪声。
    MBF 数字滤波器是一种161阶 FIR 滤波器、汉明窗口的截止频率为150Hz、陷波频率为
    50/60 Hz。 陷波频率可从 PC 应用中选择。 该滤波器提供非常急剧的截止频率
    在阻带处衰减大于30dB 的情况下、频率约为150Hz。 50/60Hz 时的陷波可提供
    衰减超过30dB。 采样频率为500个样本/秒。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此票证/线程已挂起超过1周。

    为了清洁房屋、我将关闭此票据/线程。
    如果您可能有其他问题、请随时打开另一个 TT /主题。

    谢谢