请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7946 各位专家,您好
我的客户正在根据此器件进行设计鉴定、需要器件的最大额定结温。
有人可以提供这些信息吗?
谢谢、
Jim B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jim、
结温取决于许多变量、因此无法在数据表中找到。 但是、我已经链接了一个 E2E 发布后论坛、其中提供了一些有用的链接、这些链接指向有关计算结温的视频系列和文档、以及有关数据表中列出的热性能信息的视频系列。
ADS7946的热性能信息在第 6页的数据表中提供。

但愿这对您有所帮助。
此致、
Aaron Estrada