This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:我们是否有 ADS1292驱动程序示例?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292RECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104879/ads1292r-do-we-have-ads1292-driver-examples

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

大家好、

我们是否有要共享的 ADS1292驱动程序示例?

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我是否可以问您的驱动程序示例是什么意思?

    您是指源代码还是原始设计文件?

    我还想问您支持哪个客户? 或者、您只是询问一般情况吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    我支持 AA 医疗账户。  

    我们有几个问题

    1.客户无法安装 ADS1x92xEVM-SW-installer、这是 USB 驱动程序的问题。   操作系统:WIN 10。 我们对此有什么建议吗?

    2.我们  是否有适合客户的 ADS1292RECG-FE 原理图?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    1.安装 EVM 软件时没有遇到驱动程序问题。 我再次联系我们的 IT 部门、看看情况是否如此。 同时,请询问客户是否可以选择以前的 Windows 兼容性来安装软件(右键单击->属性->兼容性->兼容性模式->针对以前版本的 Windows 在兼容性模式下运行此程序。 和/或联系其 IT 部门或系统管理员以获得替代解决方案。

    请参阅 EVM 用户指南中的第50至58页、了解建议的原理图。 TI 发布 原始设计文件和源代码的权利和权力有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    兼容性为 Win 7模式。

    请参阅  

    无法识别 ADS1292EVM、请参阅 COM7

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我正在与高级工程师和 IT 部门报告并讨论这一问题。

     我会在得到答案后尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

     看起来、GUI 无法找到文件夹所在的位置、或者无法创建文件夹。  
    是否可以验证错误消息中的文件夹是否存在? 它是否是一个没有写入权限的受保护文件夹?

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在手动创建路径中的"已保存"文件夹后、没有此类信息。

    那么、如何识别 USB 端口?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    一种常见的解决方案是禁用驱动程序签名实施。 请执行该操作、并告诉我它是如何发生的。  

    此致、
    Nick Z